请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24620 您好!
如果 TS 保持悬空、BQ24620是否会暂停充电?
如果不使用 TS、是否有办法禁用它?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Elisha、
TS 用于将温度检测为电压源、然后我们可以将该电压与内部比较器进行比较、这些比较器根据 VLTF、VWARM、VCOOL、VHTF 设置基准、在 EC 表中可以参阅该基准。 bq24620可能具有内部下拉电阻(客户可以在引脚悬空时通过监控 TS 电压来验证)、因此如果 TS 悬空、则会导致充电器认为其处于热状态、并将其解释为故障并禁用充电。 如果不使用 TS 引脚(即您不需要电池组热敏电阻连接到 TS)、则使用从 VREF 到 GND 的电阻分压器、其中点连接到 TS、使其介于 VREF 的49%和70%之间、 并且充电器将始终认为 TS 处于有效范围内、因此不会因 TS 故障而禁用充电。