This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:禁用 TS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884957/bq24620-disable-ts

器件型号:bq24620

您好!

 如果 TS 保持悬空、BQ24620是否会暂停充电?
如果不使用 TS、是否有办法禁用它?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

      TS 用于将温度检测为电压源、然后我们可以将该电压与内部比较器进行比较、这些比较器根据 VLTF、VWARM、VCOOL、VHTF 设置基准、在 EC 表中可以参阅该基准。 bq24620可能具有内部下拉电阻(客户可以在引脚悬空时通过监控 TS 电压来验证)、因此如果 TS 悬空、则会导致充电器认为其处于热状态、并将其解释为故障并禁用充电。 如果不使用 TS 引脚(即您不需要电池组热敏电阻连接到 TS)、则使用从 VREF 到 GND 的电阻分压器、其中点连接到 TS、使其介于 VREF 的49%和70%之间、 并且充电器将始终认为 TS 处于有效范围内、因此不会因 TS 故障而禁用充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们是否知道下拉电阻器的近似值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

      我们没有此信息。 不建议悬空该引脚。 请调整电阻分压器的大小、使 TS 电压处于有效 TS 范围内、以便 IC 未检测到 TS 故障。