请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好!
目前我正在学习 BQ27426、在数据表中、它说:
我无法理解这背后的逻辑。 FC 设置%默认值为-1、因此当 SOC 达到-1时、FC 位被设置。 这是怎么发生的?
在我看来、FC 设定%应该是99.9%、如果 SOC 达到99.9%、则 FC 位被设定、这意味着电池已充满电。 请告诉我哪里出了问题吗?
谢谢。
此致
Mason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.