This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426 FC 位问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885228/bq27426-bq27426-fc-bit-issue

器件型号:BQ27426

您好!  

目前我正在学习 BQ27426、在数据表中、它说:

我无法理解这背后的逻辑。 FC 设置%默认值为-1、因此当 SOC 达到-1时、FC 位被设置。 这是怎么发生的?

在我看来、FC 设定%应该是99.9%、如果 SOC 达到99.9%、则 FC 位被设定、这意味着电池已充满电。 请告诉我哪里出了问题吗?  

谢谢。

此致

Mason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    请参阅 BQ27426 TRM 中的说明。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我明白了、非常感谢。

    此致

    Mason