This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:bq40z80EVM 连接到智能充电器?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885233/bq40z80evm-020-bq40z80evm-connection-to-a-smart-charger

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80EV2400

您好!

我想将 BQ40Z80EVM-020连接到支持 SMBus v 1.1的智能电池充电器(dc512b 模拟开发板)。 协议。

  1. 根据 bq40z80的 TRM 的理解, 我应该启用“充电控制 SMBus 广播”。 我只将 [BCast]位设置为1 (SBS 配置中的位0)、HPE 和 CPE 设置为0 (无数据包错误检查)。 我应该启用 CPE 吗?
  2. EVM 板配置: 章节中的 bq40z80EVM 快速入门指南。 报告了"2.3 EVM 连接"

'如果使用外部 EV2400、请将通信接口适配器电缆连接到 J19和
EV2400上的 SMB 端口。 J18的跳线设置应连接引脚2和3以及
J 的跳线设置应连接引脚1和2。 这允许外部 EV2400与进行通信
bq40z80与 SMBus 进行比较。"

不清楚"J"连接器是 J22。 您可以确认吗?  是否确定第一根跳线的连接范围为1和2、第二根跳线的连接范围为2和3? 它们是相等的。

在任何情况下、我都尝试移动两个跳线 J22和 J18以将消息(BCast)切换到外部接口(J19)、但示波器不会触发任何活动。

我是否应该配置其他设置以获取智能充电器的消息?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    请参阅下面我的评论。

    1. 我建议您首先检查 DC512B 是否需要 PEC。   

    2. 是的、 "J"连接器应为 J22。 请参阅下面的原理图。