Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80EVM-020 主题中讨论的其他器件: BQ40Z80、 EV2400
您好!
我想将 BQ40Z80EVM-020连接到支持 SMBus v 1.1的智能电池充电器(dc512b 模拟开发板)。 协议。
- 根据 bq40z80的 TRM 的理解, 我应该启用“充电控制 SMBus 广播”。 我只将 [BCast]位设置为1 (SBS 配置中的位0)、HPE 和 CPE 设置为0 (无数据包错误检查)。 我应该启用 CPE 吗?
- EVM 板配置: 章节中的 bq40z80EVM 快速入门指南。 报告了"2.3 EVM 连接"
'如果使用外部 EV2400、请将通信接口适配器电缆连接到 J19和
EV2400上的 SMB 端口。 J18的跳线设置应连接引脚2和3以及
J 的跳线设置应连接引脚1和2。 这允许外部 EV2400与进行通信
bq40z80与 SMBus 进行比较。"
不清楚"J"连接器是 J22。 您可以确认吗? 是否确定第一根跳线的连接范围为1和2、第二根跳线的连接范围为2和3? 它们是相等的。
在任何情况下、我都尝试移动两个跳线 J22和 J18以将消息(BCast)切换到外部接口(J19)、但示波器不会触发任何活动。
我是否应该配置其他设置以获取智能充电器的消息?
谢谢