请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 Thread 中讨论的其他器件: TL431
您好!
我对 LM5116器件上的 VCCX 提供的外部电源有疑问。
电路的输出电压为17V。 该电压由外部电路降低至8V、并提供给 VCCX。
启动时的波形如下所示。
通过观察 VCC 波形、可以看出、从内部稳压器切换到外部稳压器时会出现压降。
您是否知道导致此电压降的原因?
1uF x 2立即放置在 VCCX 引脚附近、1uF 放置在 VCC 引脚附近。
是否可以通过增大这些电容器的电容来减小压降?
电容器是否存在容量限制?
电路的输出电压为17V。 该电压由外部电路降低至8V、并提供给 VCCX。
启动时的波形如下所示。
通过观察 VCC 波形、可以看出、从内部稳压器切换到外部稳压器时会出现压降。
您是否知道导致此电压降的原因?
1uF x 2立即放置在 VCCX 引脚附近、1uF 放置在 VCC 引脚附近。
是否可以通过增大这些电容器的电容来减小压降?
电容器是否存在容量限制?
此致、