This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:从外部为 VCCX 引脚供电时启动

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885162/lm5116-startup-when-power-is-supplied-to-vccx-pin-from-outside

器件型号:LM5116
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我对 LM5116器件上的 VCCX 提供的外部电源有疑问。
电路的输出电压为17V。 该电压由外部电路降低至8V、并提供给 VCCX。
启动时的波形如下所示。
通过观察 VCC 波形、可以看出、从内部稳压器切换到外部稳压器时会出现压降。
您是否知道导致此电压降的原因?
1uF x 2立即放置在 VCCX 引脚附近、1uF 放置在 VCC 引脚附近。
是否可以通过增大这些电容器的电容来减小压降?
电容器是否存在容量限制?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否直接通过外部电源尝试 VCC 看到任何骤降。 增大 vccx 电容会有所帮助。 在您的电路中、您使用了具有 NPN 的 TL431作为闭环 LDO。 环路针对 IVCC 变化的响应时间可能较慢、从而导致电压下降。

    谢谢