This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:低侧降压升压、输入滤波器问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964670/ucc28881-low-side-buck-boost-input-filter-issue

器件型号:UCC28881

您好!

我的 UCC28881采用低侧降压/升压配置、如所附的原理图所示。 输入为负电压(-360V)。 L10导致不稳定问题。 它似乎与 L8交互。 VIN_HVCtr 为电路基准(0V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有显示不稳定性的波形、如果是、您是否可以将其发送给审核?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了电路、忘记了捕获波形。 输出将在8到13V 之间摆动。 波形将看起来像 锯齿信号。 在拆下滤波电感器后、输入电流将是电流的3倍。 输入滤波电感器和输出电感器似乎相互作用。