工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 LMR33640DDDAR 作为降压转换器,并且根据 webench 设计,我设计了以下3.6V 输出电压的原理图(随附),但问题是我增加输入电压,输出电压也持续增加。
以下是一些读数。
输入电压 输出电压
5V 3.7V
8伏 5.1V
12V 8.4V
请验证我的原理图,或者告诉我是否出现了错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 LMR33640DDDAR 作为降压转换器,并且根据 webench 设计,我设计了以下3.6V 输出电压的原理图(随附),但问题是我增加输入电压,输出电压也持续增加。
以下是一些读数。
输入电压 输出电压
5V 3.7V
8伏 5.1V
12V 8.4V
请验证我的原理图,或者告诉我是否出现了错误。
您好、Akshit、
输出电压电阻分压器之后是否有任何本地输出电容?
查看您的原理图、似乎只有在分流 J25跳线上的引脚1-2后、输出电源轨上才会有 Cout。 理想情况下、我在 R87|R88电阻分压器之后至少有一个10uF 的电容、而无需通过 J25跳线。
您能否尝试在此网络之后立即添加10uF? 输出电容在器件的环路稳定性中发挥着重要作用。
您是否还可以在输入电压条件变化时提供 VIN、VOUT 和 SW 的测量值? 我想了解软件的行为是什么、以了解稳压器中发生的情况。
此致、
Jimmy
您好、Akshit、
为了便于进一步参考、我建议为特定 GPN 器件(TLV62585PDRLR)发布新的 E2E 主题、分配给产品线的相关应用工程师将回复您的问题。
不过、从原理图中看、您似乎无法设置正确的输出电压。
请参阅第8.2.2.2节 公式2。 您有30k 顶部电阻器和10k 底部电阻器。 已知这两个电阻器值和0.6V 的基准电压后、根据公式2计算出的输出电压为
VOUT = 0.6 *(1 + 30/10)= 2.4V
如果您需要2.8V 输出、我建议将原理图中的 R89更改为36.6kOhm。 最接近1%的常见电阻值为36.5kOhm。
此致、
Jimmy