This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:四象限 H 桥、1.5kV part2

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962596/ucc21732-q1-four-quadrant-h-bridge-with-1-5kv-part2

器件型号:UCC21732-Q1

您好、再说一次、

上个月我一直在从事其他项目。 但现在我又回到了我的 H 桥项目。

我必须使用其电源开发全桥、以支持1kHz、1.5kV 和60µA Ω 的信号。 7月、我在论坛上发布了一个主题、并获得了一些答案、 我了解了大部分要点。 但我仍然有一些限制。 下图显示了我的简化版原理图解决方案。 (错误分辨率为 sry)

我被告知为栅极驱动器提供自己的电源、该电源具有一个公共接地。 因此、我为每个栅极驱动器构建了一个电源、在行中有两个直流/直流转换器、V1和 V2用于驱动器 IC1。 此解决方案能否正常工作? 或者我是否误解了我需要共同立场的主张? 如果是这样、我认为我需要两个1.5kV 电源、它们都有一个中心抽头、用于将它们连接到每侧的电感器。 或者这种想法是错误的吗? 在第二面、我被告知、不允许像这样将 IGBT 连接到电源、否则我将产生燃烧。 那么、我需要做什么呢? 我不知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    让我来看看您7月份上一个主题的历史记录、以及新的信息/问题。

    我将在周三(12/9)之前返回给您。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待!

    实施的两个电源应该可以正常工作、因为现在您将有15V 进入 VDD、-5V 进入 VEE。

    在上一篇文章中、您将 COM 引脚连接到 IGBT 的集电极、这不是栅极驱动器的连接方式。 COM 引脚必须连接到 IGBT 的发射极、并且将成为栅极电压的参考点。 您在上图中连接所有栅极驱动器的方式对我来说很好!

    您提到、上次被告知无法以何种方式连接 IGBT、因为这会损坏器件、但现在 IGBT 的连接方式是很好的。 我相信他们上次提到驱动器会损坏、因为您不应将驱动器的 VDD 和 VEE 电源连接到 IGBT 的集电极/发射极。

    底线是、我现在对这种路由方式没有任何顾虑。

    我看到原理图不是很完整、因为器件的许多引脚没有任何连接。 在原理图中包含所有组件上的值后、我可以通过提供原理图审阅以及布局的一些指针来帮助您。 完成后、我还可以协助进行布局审阅。

    如果您对此主题还有任何疑问、请继续本主题的对话。

    如果您尚未准备好原理图、请随时开始新的主题、请求在准备好后进行原理图审阅。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    享受美好的假期、享受您的圣诞节时光、祝您2021年好运。

    在新的一年中、我将返回一份完整的原理图、并将利用您的报价。

     此致

    勒内·布希特