您好、再说一次、
上个月我一直在从事其他项目。 但现在我又回到了我的 H 桥项目。
我必须使用其电源开发全桥、以支持1kHz、1.5kV 和60µA Ω 的信号。 7月、我在论坛上发布了一个主题、并获得了一些答案、 我了解了大部分要点。 但我仍然有一些限制。 下图显示了我的简化版原理图解决方案。 (错误分辨率为 sry)
我被告知为栅极驱动器提供自己的电源、该电源具有一个公共接地。 因此、我为每个栅极驱动器构建了一个电源、在行中有两个直流/直流转换器、V1和 V2用于驱动器 IC1。 此解决方案能否正常工作? 或者我是否误解了我需要共同立场的主张? 如果是这样、我认为我需要两个1.5kV 电源、它们都有一个中心抽头、用于将它们连接到每侧的电感器。 或者这种想法是错误的吗? 在第二面、我被告知、不允许像这样将 IGBT 连接到电源、否则我将产生燃烧。 那么、我需要做什么呢? 我不知道