This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964596/lm51551-lm51551

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好、先生、

如果 LM51551没有 FB 电压该怎么办? 设备将锁定或烧毁?

如果锁定、如何解除锁定?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果 FB 引脚上没有电压、电路将成为开环电路、并且可能以最大占空比运行。   根据实际情况、CS 引脚实现的电流限制可能会也可能不会捕获 FB 引脚中的故障。 如果它可以捕获、电路可能会进入间断模式、但如果不能捕获、则可能会产生过多的输出电压 、从而导致损坏。

    为了缓解故障、您可以考虑为 FB 电阻分压器的高侧放置并联电阻器、以解决单个电阻器开路的故障。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。

    您是否询问 FB 引脚连接至0V 时会发生什么情况?

    在这种情况下、LM51551将进入峰值电流限制、然后将触发断续模式。 这将持续发生、直到 FB 未接地。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett