请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551 主题中讨论的其他器件: LM5155
您好、先生、
如果 LM51551没有 FB 电压该怎么办? 设备将锁定或烧毁?
如果锁定、如何解除锁定?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ian:
如果 FB 引脚上没有电压、电路将成为开环电路、并且可能以最大占空比运行。 根据实际情况、CS 引脚实现的电流限制可能会也可能不会捕获 FB 引脚中的故障。 如果它可以捕获、电路可能会进入间断模式、但如果不能捕获、则可能会产生过多的输出电压 、从而导致损坏。
为了缓解故障、您可以考虑为 FB 电阻分压器的高侧放置并联电阻器、以解决单个电阻器开路的故障。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi