请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 尊敬的团队:
我有一些问题要与您讨论 LM5122的仿真结果 、该结果涉及影响负载响应的环境温度。
请参阅下面的快照、您可以看到负载响应在环境温度为70C 时失败。
我是否知道失败此原因与我们的环境温度规格有关的 Kay 因子/参数是70C,我对此感到担心。
提前感谢您、希望您能尽快提供反馈。
使用50C 模拟结果
使用70°C 模拟结果
BR
Kevin