This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:热问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964846/lm5122-thermal-concern

器件型号:LM5122

尊敬的团队:

我有一些问题要与您讨论 LM5122的仿真结果 、该结果涉及影响负载响应的环境温度。

请参阅下面的快照、您可以看到负载响应在环境温度为70C 时失败。

我是否知道失败此原因与我们的环境温度规格有关的 Kay 因子/参数是70C,我对此感到担心。

 

提前感谢您、希望您能尽快提供反馈。

 

使用50C 模拟结果

使用70°C 模拟结果

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有指向此仿真的链接?

    此外、该故障似乎与负载瞬态无关、而是与稳态有关? VOUT 已调节为1.5e-3秒。

    谢谢、

    银城