请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 你(们)好。
为了进行验证、我需要使用机械旋转开关 RESP 以小步长(Vout +/- 5…10%)调整反馈分压器(R_FBT)。 未连接负载时的不同给定电阻器(矩阵)。
是否建议在更改 R_FBT 之前禁用 TPS56637?
此致 MW
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.