This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:TPS56637

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965011/tps56637-tps56637

器件型号:TPS56637

你(们)好。

为了进行验证、我需要使用机械旋转开关 RESP 以小步长(Vout +/- 5…10%)调整反馈分压器(R_FBT)。 未连接负载时的不同给定电阻器(矩阵)。

是否建议在更改 R_FBT 之前禁用 TPS56637?

此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    最好在进行更改之前禁用输出、以避免反馈突然变化以及输出电压充电或放电带来的复杂问题、而无需软启动等压摆率控制。  如果 MODE 引脚选择 FCCM、则 VOUT 的下降尤为重要、因为 TPS56637会将输出电容器中的多余能量升压回输入端、这会在输入端造成过压情况、因为大多数实验室电源无法从其输出端吸收大量电流。