This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:无法使用 BqStudio 1.3.101对.srec 进行编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964497/bq27z561-r2-can-not-programming-srec-by-using-bqstudio-1-3-101

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

先生,您好:

我们在生产线上有一个紧急案例、大约1000件。

我们无法使用 BqStudio1.3.101 (约200件)对.srec 进行编程。

我们检查失败的硬件版本的日志日期是 A2 (对200个版本中的5个进行采样)、可行的硬件版本是 A1。

请参阅下图。

如果我们无法使用 BqStudio 1.3.101进行编程

我们能否按如下方式执行这些流程、这些流程是否满足生产要求?

1.将 CHEMID 下载到 A2硬件版本。

2.导入 gg 文件

3.校准 V、T 和 I  

请向我们提供建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您能否共享存在问题的.srec 文件? 这以前发生过吗?

    是的、如果导入.gg、上传化学 ID 并校准、只要固件已更新到 R2、它就会像 srec 一样更新监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller:

    非常感谢您的建议。

    不、我们以前没有遇到这个问题。

    请参阅随附的文件、该文件是我们的.srec 文件。

    我们通过 BqStudio 1.3.102 (测试版本)修复的另一个问题

    请告诉我们1.3.102的原因?

    如果我们使用测试版本来构建.srec、我们是否对此操作有任何风险?

    请尽快向我们提供建议...因为我们将于明天发货给客户。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../85_2D00_01_5F00_customer_5F00_para_5F005F00_unseal_5F00_20201127.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    bq27z561-R2在 bqStudio 中具有新功能、我认为它需要最新版本才能将所有功能全部使用。

    使用此测试版本是可以的、通常我们建议使用它、因为它具有最新的错误修复。

    此致、

    Wyatt Keller