Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76200、
大家好、
我有一位客户询问有关该部件的一些问题。
1.此器件是否有之前发布的芯片前版本、且包含几个错误? 当前版本是否没有客户应注意的任何已知问题或错误?
2.他们遇到了另一个器件 BQ76200的问题、该器件在重负载下需要太长时间才能关断、从而损坏 FET。 其正常工作电流为6-7A、但在30A 电流下进行了测试、结果出现关断情况。 他们注意到该器件的内部原理图看起来与 BQ76200类似、因此他们想知道是否会遇到相同的问题、如果是、如何缓解这些问题?
谢谢!
劳伦