This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:该器件在重负载(测试期间为30A)下是否能正常工作?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964748/bq76952-will-this-part-perform-well-at-a-heavy-load-30a-during-testing

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76200

大家好、


我有一位客户询问有关该部件的一些问题。

1.此器件是否有之前发布的芯片前版本、且包含几个错误? 当前版本是否没有客户应注意的任何已知问题或错误?

2.他们遇到了另一个器件 BQ76200的问题、该器件在重负载下需要太长时间才能关断、从而损坏 FET。 其正常工作电流为6-7A、但在30A 电流下进行了测试、结果出现关断情况。 他们注意到该器件的内部原理图看起来与 BQ76200类似、因此他们想知道是否会遇到相同的问题、如果是、如何缓解这些问题?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、
    让我来回答您的第一个问题:当 BQ76952处于预览状态时、我们确实对初始版本(PBQ76952、带用于原型设计的 P)进行了样片、我们在初始数据表的"器件支持"部分记录了一些问题。 当前版本(有效、也称为 BQ76952PFBR)没有已知故障。

    我将请一位同事回答您的第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    #2当然、负载应在正常情况下以及包括短路在内的更高负载下进行开关。  FET 驱动器中的 BQ76200和 BQ76952类似、它们使用带有外部电容器的电荷泵作为高侧驱动器的电源。  BQ76952使用不同的驱动器机制来关闭具有 DSG 输出的放电 FET。 BQ76952可将 DSG 驱动至低于感测到的 PACK+电平、而较大的感测电阻可避免使用任何滤波电容器、因此 LD 引脚可以更接近 PACK+电平。 应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa09  可能对您的客户有所帮助。