Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
尊敬的:
我可以在 TPS22916数据表中找到以下说明。 但是、在我们的设计中、当 MCU 的 GPIO 在上电之前处于高阻态时、TPS22916的连接 ON 引脚实际上是悬空的、我们是否也可以将其视为 Vatis <VIL? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jiayu、
在该引脚上的电压泄漏到低于 V_IL 时、才会触发 SMART ON 下拉电阻。 一旦触发该引脚、引脚将被保持、并且任何外部耦合都不会导致该引脚上的电压升高、从而导致器件不需要/不受支持的运行状态。
这些情况不是一样的。 不能保证一旦 GPIO 输入变为高阻态、这个引脚上的电压将下降至低于 V_il、特别是在这个节点上有任何电容器时。
如果在您的系统中看到这种情况、则智能下拉电阻足以关闭器件。 如果没有、则必须使用外部下拉电阻器。
您好 Shreyas Dmello,
感谢您的回复。
我的困惑是"在该引脚上的电压泄漏到低于 V_il 之前、不会触发 SMART ON 下拉。 "
如果 ON 引脚上的电压低于 V_IL、则意味着输入为低电平、那么为什么我需要这个内部下拉连接。
如果引脚上的电压高于由外部耦合引起的 V_IH、那么我虽然该内部下拉电阻已断开、但如何避免 TPS22916产生不必要的输出?
BTW、 如果在系统中看到这种情况、则智能下拉电阻足以关闭器件。 如果没有、则必须使用外部下拉电阻器。
如何判断它是否足够?
谢谢。
您好、Jiayu、
了解智能下拉电阻的最简单方法是:
1、如果 ON 引脚上的电压低于 V_IL、器件将通过 SMART ON 下拉电阻器保持 ON 引脚。 由于有一条750k Ω 的 GND 路径、导通电压不会通过外部耦合升高到 V_IH。
2.如果使用外部源拉高、则在 V_IH 上断开智能开。
3.您必须测试系统并检查导通电压是否降至 V_IL 以下、智能下拉电阻是唯一使用的下拉电阻。