This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:有关 ON 引脚智能断电功能的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963790/tps22916-question-about-the-on-pin-smart-power-down-function

器件型号:TPS22916

尊敬的:

我可以在 TPS22916数据表中找到以下说明。 但是、在我们的设计中、当 MCU 的 GPIO 在上电之前处于高阻态时、TPS22916的连接 ON 引脚实际上是悬空的、我们是否也可以将其视为 Vatis <VIL? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    悬空节点不能保证该引脚上的电压将被拉至低于 V_IL。 智能下拉的工作方式是、必须将该引脚上的电压拉至 V_IL 或更低电压、然后将该引脚内部拉至 GND。 在满足此条件之前、将不会连接智能下拉电阻。

    在您的系统中、除非节点浮动到低于 V_IL 阈值、否则将不会使用智能下拉、因此、我认为有必要使用某种外部下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas Dmello、

    根据您的描述、 浮动节点不能保证该引脚上的电压将被拉至 V_IL 以下、我们必须添加一个外部下拉电阻器。  那么、智能断电功能的含义是什么? 如果我们可以确保该 EN 引脚连接的 GPIO 的状态 是明确的、 实际上、不需要该内部智能下拉功能。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    当 ON 引脚电压断开时、智能下拉功能可避免任何未定义的状态。  

    这避免了外部源耦合可能会意外地将导通电压拉至这些状态、从而导致意外导通的情况。

    如前面和表8-3中所述、为了使引脚内部连接、引脚上的电压必须等于或小于 V_Il。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas Dmello,

    感谢您的回复。 了解。 但在本例中、当 MCU 未通电时、连接到2291616‘s ON 引脚的 GPIO 的状态为高阻态。 我认为这与您描述的"智能下拉电阻是为了避免在断开 ON 引脚电压时出现任何未定义状态 "这一点相同、您的看法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    在该引脚上的电压泄漏到低于 V_IL 时、才会触发 SMART ON 下拉电阻。 一旦触发该引脚、引脚将被保持、并且任何外部耦合都不会导致该引脚上的电压升高、从而导致器件不需要/不受支持的运行状态。

    这些情况不是一样的。 不能保证一旦 GPIO 输入变为高阻态、这个引脚上的电压将下降至低于 V_il、特别是在这个节点上有任何电容器时。

    如果在您的系统中看到这种情况、则智能下拉电阻足以关闭器件。 如果没有、则必须使用外部下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas Dmello,

    感谢您的回复。

    我的困惑是"在该引脚上的电压泄漏到低于 V_il 之前、不会触发 SMART ON 下拉。 "

    如果 ON 引脚上的电压低于 V_IL、则意味着输入为低电平、那么为什么我需要这个内部下拉连接。

    如果引脚上的电压高于由外部耦合引起的 V_IH、那么我虽然该内部下拉电阻已断开、但如何避免 TPS22916产生不必要的输出?

    BTW、 如果在系统中看到这种情况、则智能下拉电阻足以关闭器件。 如果没有、则必须使用外部下拉电阻器。

    如何判断它是否足够?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    了解智能下拉电阻的最简单方法是:

    1、如果 ON 引脚上的电压低于 V_IL、器件将通过 SMART ON 下拉电阻器保持 ON 引脚。 由于有一条750k Ω 的 GND 路径、导通电压不会通过外部耦合升高到 V_IH。

    2.如果使用外部源拉高、则在 V_IH 上断开智能开。

    3.您必须测试系统并检查导通电压是否降至 V_IL 以下、智能下拉电阻是唯一使用的下拉电阻。