Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS55340, TPS61165, BQ24105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62160、 TPS55340、 TPS61165、 BQ24105
您好!
对于直流/直流转换器的 VIN 电容器和 Vout 电容器、使用10uF 或22uF 电容器之间是否存在任何差异
还是钽电容器?
此致、
Jaeseung