This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压、输出电容

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS55340, TPS61165, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964442/vin-vout-capacitor

主题中讨论的其他器件:TPS62160TPS55340TPS61165BQ24105

您好!  

对于直流/直流转换器的 VIN 电容器和 Vout 电容器、使用10uF 或22uF 电容器之间是否存在任何差异

还是钽电容器?

此致、

Jaeseung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeseung、

    每个电容器值和类型具有不同的阻抗和有效频率范围。

    对于直流/直流转换器、正常运行和稳定性通常需要一个最小值和阻抗。

    您指的是什么直流/直流转换器器器件型号?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我指的是  

    • TPS62160 (6-12V 输入-> 12V 输出、1.5A)
    • TPS55340 (6-12 V 输入-> 3.3 V 输出、1A)
    • TPS61165 (LCD 背光)
    • bq24105 (电池充电器)

    此致、  

    Jaeseung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeseung、

    您所使用的器件似乎建议使用4.7uF 至22uF 陶瓷电容器。

    有关所需的电容器、请参阅非常直接的器件数据表。

    将指定所需的 CIN 最小值。 添加的值超过最小值是可以的。 确保将 CIN 尽可能靠近 VIN 引脚放置。

    COUT 的值根据电感器值确定。 这也可以在每个器件数据表中清楚地计算或选择。

    此致、Jason