请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 您好!
我使用 TPS65131从2.7V 至5.1V 的输入电压生成+3.3V 和-3.3V 电压。 我遵循了数据表中共享的设计示例。 但输出电压未正确调节。 我特此附上我的设计。 我将 C201更改为30pF、C206更改为22pF、 将 C210更改为4.7nF。 建议修改,这是非常紧迫的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.