This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:电压调节问题

Guru**** 2396925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964436/tps65131-voltage-regulation-issue

器件型号:TPS65131

您好!

我使用 TPS65131从2.7V 至5.1V 的输入电压生成+3.3V 和-3.3V 电压。 我遵循了数据表中共享的设计示例。 但输出电压未正确调节。 我特此附上我的设计。 我将 C201更改为30pF、C206更改为22pF、 将 C210更改为4.7nF。 建议修改,这是非常紧迫的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是几分钟后发布的另一个线程的重复线程、因此我将关闭这一个、并将检查并响应另一个线程。

    此致、

    辽卡特