Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, TPS61089
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 主题中讨论的其他器件: TPS61089
大家好、团队、
我为客户的应用登录了 LMR62014、因为它是支持这些规格的最便宜的升压转换器之一
- VIN = 6.4V-9.4V
- Vo = 12V @ 50mA
我们是否有更适合此应用的升压转换器?
我们主要关注成本和效率、因为它不会耗尽电池寿命。 LMR62014在上述负载条件下的效率似乎只能达到~85%。 是否有可实现>90%的目标?
最棒的
Dajon McGill