This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:器件建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964649/lmr62014-part-recommendation

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件: TPS61089

大家好、团队、

我为客户的应用登录了 LMR62014、因为它是支持这些规格的最便宜的升压转换器之一

  • VIN = 6.4V-9.4V
  • Vo = 12V @ 50mA

我们是否有更适合此应用的升压转换器?

我们主要关注成本和效率、因为它不会耗尽电池寿命。 LMR62014在上述负载条件下的效率似乎只能达到~85%。 是否有可实现>90%的目标?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    在这种情况下、TPS61089效率更高、但成本更高。