This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:在负配置中设置 TPS73801-SEP 的输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963879/tps73801-sep-setting-output-voltage-of-tps73801-sep-in-negative-configuration

器件型号:TPS73801-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS73801

大家好、  

我尝试在负电压配置中设置 TPS73801的输出电压(请参阅原理图):

VOUT =-6.5+(1.21*(1+0.68/3.3)+0.003*0.68)=-5.03V

它似乎在 TINA 中工作、但在电路板上、我的输出电压为~-1V。 请提出任何建议。  

谢谢、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、我的第一个想法是电路板问题。

    您是否已验证所有引脚上的电压?

    我可以在星期一更仔细地看一下,看看伊凡是否提出 任何其他想法。  

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我今天上午能够更近地看到这一点。

    下面是使用正 LDO 调节负电压的典型方法。

    请注意、Vin 与 LDO 隔离、返回路径 VOUT 连接到系统接地。

    器件 GND 引脚将成为负 VOUT、而不是器件引脚 VOUT。

    为了使其正常工作、需要隔离负电源。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、  

    感谢您的回答。 遗憾的是、前端没有隔离式电源

    我决定对我的电路进行试验电路板、直到施加负载。 这有点令人困惑、因为它似乎仍在 TINA 仿真中进行调节。  

    为了更好地理解它、我使用运算放大器和 PMOS 在 LTSpice 中构建了它。  

    我很快就意识到了为什么这不起作用、因为它会产生积极的反馈情况。 施加负载时、Vout 会被拉得更正。 然后、误差放大器将 PMOS 的栅极驱动得更正(最终将其关闭)、输出电压由负载和反馈电阻器创建的分压器设置。  

    如果你能想到解决这个问题、我是开放的想法。 我现在将跳线连接 LDO。  

    谢谢、

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不相信没有隔离式电源的解决方案。

    感谢您发布分析的详细信息。   这可能会帮助其他人避免这种情况。

    此致、

    涉水