Other Parts Discussed in Thread: BQ25150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25150 您好!
在我正在开发的器件中、我有一个可拆卸电池、当插入电池时、器件必须打开。
遗憾的是、当我插入电池并且 PMID 上没有电压时、BQ25150会进入运输模式。
我不使用 MR、LP (低功耗)引脚为低 CE 为低电平
是否有任何方法可以在不切换 MR 低电平/高电平并且不使用外部电源为器件供电的情况下禁用运输模式?
此致