请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43603 尊敬的 e2e 支持:
对于12V -> 5V@1A 应用、我的客户在多个电路板上遇到问题
连续测试3到4天后、直流/直流不会重新启动
VCC 仅提供2.4V 电压。
如果在 Vcc 上施加一个外部3.3V 电压来帮助内部 LDO 重新启动、它将再次工作。
我们是否有任何想法来解释 LDO 产生的 Vcc 过小?
我可以在 PV 中分享更多详细信息和原理图。
此致、