This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:IC 不会自行重启

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963013/lm43603-ic-do-not-restart-by-itself

器件型号:LM43603

尊敬的 e2e 支持:

对于12V -> 5V@1A 应用、我的客户在多个电路板上遇到问题

连续测试3到4天后、直流/直流不会重新启动

VCC 仅提供2.4V 电压。

如果在 Vcc 上施加一个外部3.3V 电压来帮助内部 LDO 重新启动、它将再次工作。

我们是否有任何想法来解释 LDO 产生的 Vcc 过小?

我可以在 PV 中分享更多详细信息和原理图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 最初测量的是3.3V 吗? 它们在 VCC 引脚上是否有电容器? 它们在 VCC 引脚上是否有任何其他电路?

    测量 VCC = 2.4V 后、是否可以替换 VCC 电容?这是否有帮助?

    您能否共享原理图? 您可以直接通过 jarrigo@ti.com 将其发送给我。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机处理。

    关闭柱。