This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:SOC 上的碰撞温度传感器与放大器;RAH 计算

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964587/bq78pl116-impact-temperature-sensor-on-soc-rah-calculation

器件型号:BQ78PL116

您好!

SOC 和 RAH7FAH 是根据温度计算的吗? 如果是、请帮助我回答以下问题

如果电池温度传感器未连接到 BQ78PL116、会发生什么情况?它会在一段时间内对 SOC 和 RAH 的计算产生任何问题?

2.如果连接到 BQ78PL116的温度传感器读数更高(它用于电路板温度传感器(电路板温度预计比电池温度高10-15)、该怎么办? 在一段时间内、它是否会在 SOC 和 RAH 估算中产生任何问题?

谢谢、此致、

Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    在计算 SOC 和 RemCap 时使用温度、您可以获得的温度越接近电池的实际温度、您将获得的电量监测就越好。

    此致、

    Wyatt Keller