请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 您好!
SOC 和 RAH7FAH 是根据温度计算的吗? 如果是、请帮助我回答以下问题
如果电池温度传感器未连接到 BQ78PL116、会发生什么情况?它会在一段时间内对 SOC 和 RAH 的计算产生任何问题?
2.如果连接到 BQ78PL116的温度传感器读数更高(它用于电路板温度传感器(电路板温度预计比电池温度高10-15)、该怎么办? 在一段时间内、它是否会在 SOC 和 RAH 估算中产生任何问题?
谢谢、此致、
Uday Kumar