请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 数据表中的 ADC 等效输入电阻显示最大值为2.5k 欧姆、这意味着它甚至可能更低。 我们打算使用直接稳压器电压输出或运算放大器从分压器缓冲来驱动 ADC 输入。 但数据表还建议在 ADC 输入端连接一个200欧姆的串联电阻。 对于2.5k 欧姆等效输入电阻和200欧姆串联输入电阻、这是否会在 ADC 读数中产生较大的模拟误差? 等效输入电阻的变化或范围是多少?