This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:ADC 等效输入电阻与建议的串联输入电阻间的关系

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964340/ucd90320-adc-equivalent-input-resistance-versus-recommended-series-input-resistance

器件型号:UCD90320

数据表中的 ADC 等效输入电阻显示最大值为2.5k 欧姆、这意味着它甚至可能更低。  我们打算使用直接稳压器电压输出或运算放大器从分压器缓冲来驱动 ADC 输入。  但数据表还建议在 ADC 输入端连接一个200欧姆的串联电阻。  对于2.5k 欧姆等效输入电阻和200欧姆串联输入电阻、这是否会在 ADC 读数中产生较大的模拟误差?  等效输入电阻的变化或范围是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    200个串行电阻器有助于 ESD 闩锁。 2.5K 欧姆是 ADC 输入引脚和高阻抗 ADC 采样节点之间的电阻。 它不会影响您的外部电压精度或分压器电路。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe -感谢您提供的信息。   是否指定了采样节点处的高阻抗?  最好了解、这样我们就可以计算对分压器的负载影响。  另一种询问方法是了解到接地的最高分压器电阻值可能具有小于0.1%的误差?  感谢您对此提供的帮助。  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果精度更重要、 我建议使用外部基准、该基准的容差要比数据表中描述的内部基准大得多。  

    对于 外部电阻分压器、  具有高 精度的1K-10K 电阻器应该可以正常工作。  

    此致

    Yihe