This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
TPS2549IRTERQ1 OS Linux 兼容?
source.codeaurora.org 上提供了最新的 Linux-IMX 源文件、我们是否需要添加任何特定的驱动程序才能将 TPS2549IRTERQ1与此源文件一同使用。
我们可以从任何地方获取该驱动程序吗?
谢谢!
您好!
只要 TPS2549通过控制引脚供电、启用和配置、我们就会通告充电模式。 我不确定您对驱动程序所指的是什么。
谢谢、
Emma
您好 、Emma Hoying
由于具有开关模式充电器的 TPS65217电源管理 IC (PMIC)具有以下驱动程序文件、可与 Linux-IMX 配合使用。
TPS2549是否有任何与 TPS65217类似的驱动程序文件?
此致、
Saurabh
您好 Saurabh、
无需对 TPS2549进行编程。 可通过更改 CTL 引脚上的模拟信号来选择不同的充电模式。 请查看 TPS2549数据表。 它是一款具有电源开关的 USB 充电端口控制器、与 TPS65217 (一款 PMIC)不可比。
谢谢、
Emma