This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549IRTERQ1:Linux 驱动程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964125/tps2549-tps2549irterq1-linux-driver

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS65217

尊敬的 TI:

TPS2549IRTERQ1 OS Linux 兼容?

source.codeaurora.org 上提供了最新的 Linux-IMX 源文件、我们是否需要添加任何特定的驱动程序才能将 TPS2549IRTERQ1与此源文件一同使用。

我们可以从任何地方获取该驱动程序吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 TPS2549通过控制引脚供电、启用和配置、我们就会通告充电模式。 我不确定您对驱动程序所指的是什么。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    由于具有开关模式充电器的 TPS65217电源管理 IC (PMIC)具有以下驱动程序文件、可与 Linux-IMX 配合使用。

    • /drivers/power/supply/tps65217_charger.c
    • /drivers/regulator/tps65217-regulator.c
    • /drivers/mfd/tps65217.c
    • /drivers/video/backlight/tps65217_bl.c
    • /Documentation/devicetree/bindings/power/supply/tps65217_charger.txt
    • /Documentation/devicetree/bindings/leds/backlight/tps65217-backlight.txt
    • /Documentation/devicetree/bindings/regulator/tps65217.txt
    • /arch/arm/boot/dts/tps65217.dtsi
    • /include/linux/mfd/tps65217.

    TPS2549是否有任何与 TPS65217类似的驱动程序文件?

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    无需对 TPS2549进行编程。 可通过更改 CTL 引脚上的模拟信号来选择不同的充电模式。 请查看 TPS2549数据表。 它是一款具有电源开关的 USB 充电端口控制器、与 TPS65217 (一款 PMIC)不可比。

    谢谢、

    Emma