This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:-48V 输出未调节、似乎卡在复位/断续模式(LM5088-2)

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5118, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963839/lm5088--48v-output-not-regulating-and-seems-to-be-stuck-resetting-hiccup-mode-lm5088-2

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5118LM5085

我遇到了类似的问题、但已调节+20V 的输入电压、并尝试为 POE 应用获取-48V 的输出电压。

我按照建议在 Vin 和-Vout 之间添加一些电容(2.2uf|| 0.1uf)、但遇到问题时、它不会进行调节、而是仅获得~-20Vout。

系统似乎是电流限制和~100Hz 复位/断续模式。  

VREF 仅达到~0.46V、因此未进行调节、开关频率设置为~550kHz、10uH 6.9m Ω 电阻、

我使用 Webench 设计设置和 TI Excel 计算器(+75Vin +48Vout)推导补偿值。

我缺少什么? 它的作用类似于系统过流和复位/断续模式、 输出是空载时的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将 GND 和 EP 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于反相降压/升压配置、EP 应连接至-VOUT。 IC 的所有 GND 基准应连接到-VOUT。

    请参阅应用手册:https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    您开始使用正电压是正确的吗? 这是不正确的操作。 您可以共享原理图吗?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是经稳压的+20V 电源输入。

    它似乎正在/卡在断续模式下、我测量+20V 输入电压下的电流、并且在无负载输出的情况下峰值大于2.6Amp。

    我在-20V 电压下使用相同的 IC/设计、工作正常。

    我还在+12v、+6V 设计中使用相同的 IC、没有任何问题。

    是的、EP 和 GND 位于-48V 电源轨上。

    TI 已根据 Excel 计算器耗材调整了补偿值。

    我拉动了 Q17并确保系统启用。

    我对您的说法有点困惑、"您开始使用的正电压正确吗? 这是不正确的操作。 "如果我不启动+20V 电源轨、系统将如何工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为您的 nVOUT 上升至20V、但看起来它变为~-20V。

    我看不到您的原理图、您能上传 zip 文件吗?

    如果它在启动期间进入断续模式、那么增加软启动时间应该会有所帮助。

     

    此外、请在故障期间分享 SW 节点的任何示波器截图。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是原理图

    e2e.ti.com/.../_2D00_48poeRev1.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_48poeRev1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 LM5088是一款"仅降压"控制器。 即使升压电压为负电压、该控制器也无法调节升压电压。

    我曾尝试过不同的大型电感器、但运气不好、然后在与同事讨论后、我们意识到了问题。

    我必须使用不同的解决方案,可能是降压/升压的 lm5118,或者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不、我不认为这是问题所在、LM5085的输入电压为(VIN+|nVOUT|)、输出电压为|nVOUT|、因此它将始终作为降压运行。

    您是否尝试增加软启动时间? 我注意到您的输出电容非常大(100µF μ F)、因此高达48V 的充电会在软启动时触发断续模式。

    您可以尝试使用减小的输出电容启动还是增加软启动?

    您的原理图看起来正常、我当前的想法是您的 C_RAMP 可能太小、您的 FSW 对于此应用可能太大。 太小的 C_RAMP 肯定会提早触发电流限制。

    不过、我很高兴看到您在那里有一个 R_ramp。

    同时发送您已完成的快速入门计算器。   

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实将 SS 斜坡电容增加到了1.0uF。 解决了这个问题。 它确实降低了断续速率。

    我将减小输出电容、看看它是否具有和效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了输出100uF 电解电容器、它知道会进行调节。 )

    感谢你的帮助。

    我必须返回并优化值。

    此外、它还在各种输入电压下进行了测试、现在以最小+15V 的电压启动