Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5118, LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5118、 LM5085
我遇到了类似的问题、但已调节+20V 的输入电压、并尝试为 POE 应用获取-48V 的输出电压。
我按照建议在 Vin 和-Vout 之间添加一些电容(2.2uf|| 0.1uf)、但遇到问题时、它不会进行调节、而是仅获得~-20Vout。
系统似乎是电流限制和~100Hz 复位/断续模式。
VREF 仅达到~0.46V、因此未进行调节、开关频率设置为~550kHz、10uH 6.9m Ω 电阻、
我使用 Webench 设计设置和 TI Excel 计算器(+75Vin +48Vout)推导补偿值。
我缺少什么? 它的作用类似于系统过流和复位/断续模式、 输出是空载时的电流。