This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:将 LM5175用作电池充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964342/lm5175-using-lm5175-as-a-battery-charger

器件型号:LM5175

大家好、

我想在下面获取您关于我们与 LM5175的客户咨询的意见。

客户预期的应用是将其用作永久连接到电池的电池充电器。 这意味着、输入电压将关闭、但由于电池而出现输出电压。 当 LM5175处于关断状态时、输出开关自然处于高阻抗状态时、VOSNS 或 ISNS 输入是否会从输出端泄漏电流流向控制器? 换言之、它们是纯高阻抗还是在控制器内部有保护二极管到其他网络?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    如果转换器关闭、这些引脚为高阻抗。 但是、uA 范围内的一些泄漏电流将作为连接到输出的所有引脚的总和。