请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 大家好、
我想在下面获取您关于我们与 LM5175的客户咨询的意见。
客户预期的应用是将其用作永久连接到电池的电池充电器。 这意味着、输入电压将关闭、但由于电池而出现输出电压。 当 LM5175处于关断状态时、输出开关自然处于高阻抗状态时、VOSNS 或 ISNS 输入是否会从输出端泄漏电流流向控制器? 换言之、它们是纯高阻抗还是在控制器内部有保护二极管到其他网络?
如果您对客户有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Jonathan