Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
大家好、我们在设计中使用了 TPS568215来生成5V、3.3V 和1.2V 电压。
我们能够 正确地看到5V、3.3V 输出、但1.2V 未达到预期值。
我们将在1.2V 输出轨中获得4.7V 电压、这可能是个问题。
(我们观察到 L15节点后的开关输出为4.7V、190KHz)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Srinivasa、
我认为原理图没有明显的问题。
您可以焊接 C394、因为它在1.2V 应用中不是必需的、并且可以为噪声提供一个低阻抗路径。
您能否再次检查 IC 是否存在焊接问题? 您描述中的异常情况似乎是由相邻引脚之间的短路引起的问题。
如果没有焊接问题、并且在焊接 C394后无法解决该问题。 我需要波形和 PCB 布局屏幕截图以便进一步分析(如果无法提供 PCB 布局文件)。
此致、
Andrew
尊敬的 Andrew:
我们在输出端连接了25.6欧姆负载并捕获了波形。
请检查并告知我们是否需要其他任何东西。
此致
Srinivasa、e2e.ti.com/.../1.2V_5F00_Output_5F00_Waveforms.docx
您好 Srinivasa、
由于 SW 电压恒定为3.94V、因此高侧 MOS 和低侧 MOS 都应关断。 为什么第一次提供的 Vout 波形中会出现200kHz 的电压变化? 除25.6欧姆电阻外、是否还有其他电路作为转换器的负载进行连接?
此外、1.9V FB 电压应触发过压保护。 我怀疑此样本已因某种原因损坏。 您是否已尝试更改 PCB 上的另一个样片?
此致、
Andrew
尊敬的 Andrew:
在没有负载之前、我们现在在1.2V 电压轨输出上连接了25.6欧姆电阻。
(我们已更换新 IC)
最初、我们尝试将满载连接到1.2V、此时我们观察到1.2V 输出为0.6V。 (根据我们的设计、12V 输入下的总负载为10W 至16W、1.2V 下的负载约为3W 至5W)。
在启动期间、我们移除了1.2V 上的所有负载。
在启动过程中、我们将 IP 电流限制为0.5A、在输入轨上观察到0.0220A。
您的建议是什么。
此致
Srinivasa。
您好 Srinivasa、
您的意思是:首先、1.2V 电压轨上有满负载、实际输出电压为0.6V。 然后、您移除了所有负载、Vout 波形 具有200kHz 的波动。 最后、您在1.2V 输出电源轨上添加了25.6 Ω、输出电压为3.98V。
我的理解是否正确? 我不明白的一点是3.98/25.6是0.15A 而不是0.5A。 因此、我可能没有明白您的意思。
我建议进一步检查:
1.使用万用表测试 FB 和 GND 之间的二极管。 使用正极探头(红色探头)连接 GND、然后将负极探头放在 FB 点(R358和 R362之间的点)上。 检查是否有二极管。 如果没有、这意味着 FB 引脚无法与 PCB 上的铜连接良好。
2.检查 Vout/FB 点是否与 SS/EN 引脚短路。
3.将模式更改为 FCCM 模式并检查相应的波形。
此致、
Andrew