它可能关注的对象、
我使用 TPS54360B-Q1为电路中的几个不同组件提供5V 电压。 该稳压器的设计非常接近基于5V 3.5A 负载数据表的设计。 我在稳压器的 VIN 引脚处的两个输入陶瓷电容器上遇到问题。 运行8小时后、电路似乎正常工作。 我发送出去的几块电路板似乎都被这两个电容器烧毁了、我不知道它们为什么看起来会失效。 只有这两个电容器会烧坏、其他什么也没有。 在它们烧坏后、如果我将它们从电路板上移除、电路将再次正常工作。 非常奇怪的行为。 如果有人能够提供有关这种情况发生的原因的见解、那将会很好。 随附两张输入电容器烧伤图片和一张没有烧伤的良好电路板图片。 此外、还随附了数据表中的电路和参考电路原理图。
此致、