This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:稳压器电路中的烧毁组件

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963558/tps54360b-q1-burning-up-components-in-regulator-circuitry

器件型号:TPS54360B-Q1

它可能关注的对象、  

我使用 TPS54360B-Q1为电路中的几个不同组件提供5V 电压。 该稳压器的设计非常接近基于5V 3.5A 负载数据表的设计。 我在稳压器的 VIN 引脚处的两个输入陶瓷电容器上遇到问题。 运行8小时后、电路似乎正常工作。 我发送出去的几块电路板似乎都被这两个电容器烧毁了、我不知道它们为什么看起来会失效。 只有这两个电容器会烧坏、其他什么也没有。 在它们烧坏后、如果我将它们从电路板上移除、电路将再次正常工作。 非常奇怪的行为。 如果有人能够提供有关这种情况发生的原因的见解、那将会很好。 随附两张输入电容器烧伤图片和一张没有烧伤的良好电路板图片。 此外、还随附了数据表中的电路和参考电路原理图。  

此致、  

Nicholas Tomasello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您是否可能施加大于电容器额定电压的电压?

    我最大的怀疑是电感器上的绑带。 如何 将其安装到电路板上?

    是否可以在安装吊带时弯曲这些盖子或施加压力?

    以下是陶瓷电容器制造商的产品页面、其中介绍了短路电容器可能存在的问题:

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    带子仅是热胶。 我们应用的是、在制造和接收电路板后、避免电路板在现场移动。 这是一个振动和温度波动极高的用例。 陶瓷电容器的额定电压为100V、我们通常仅向稳压器 Vin 引脚施加高达60V 的电压。 我们认为这是机械故障、但希望外部意见能够确保电气参数不是问题所在。  

    感谢您的回答。  

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您的更新。 对我来说、这听起来也像是机械故障。 听起来不会超出电容器的电气规格。

    此致、Jason