This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641在上电后似乎需要一个上电激活阈值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961437/tps92641-seems-to-require-a-power-on-activation-threshold-after-power-on

主题中讨论的其他器件:TPS92641

您好,

使用 tps92641 LED 驱动器时出现一些问题:

1、工作条件:

1) 1)     我们使用10个 TPS92641驱动器通道来驱动10个 LED 通道,每个通道可单独控制;

2) 2)     每个驱动通道的颜色不同、相应 LED 的正向电压也不同。 因此、每个驱动器通道的最大电压将有所不同;

3)    3) VCC 输入48V;

4) 4)     每个通道有12个灯串、每个 LED 的最大正向电流为350mA、总最大电流约为2.1A;单通道驱动电压的最大电压范围为27~40V;

5)     5)调光方法是模拟信号调光;

 

2、问题描述:

每次上电后、某些通道可能在低调光水平下没有电压输出。 需要将调光电平设置为高电平才能实现电压输出。 一旦有电压输出、控制信号就会更低、以实现电压输出。 此问题似乎需要加电激活阈值。

例如、上电后、调光电平在1%到9%之间没有电压输出、需要将调光电平调整为10%以输出电压。一旦有输出、调光电平就低于10%亮度、 并且存在电压输出。

每个 PCB 板中存在此问题的通道分布是随机的。 在电路板的某个通道出现后、通常会连续出现。 但激活阈值有时会发生变化。

我们发现、在上电之前、将有问题通道的调光电平设置为0%、然后再加电、SW/HG/LG 引脚没有信号输出;调光电平超过上电激活阈值之前、没有输出。

是否有解决此问题的建议?

此致、

shaoqin.zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       您能否在输出侧共享 LED 结构? 我对描述和 LED 负载电路有点困惑。 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    LED 结构类似于这个 μ:

    您可以假设 LED 的额定电压为3V、额定电流为350mA。

    谢谢!

    Shaoqin.Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaoqin、

      您能否分享一些测试波形、尤其是启动波形的测试波形? (VIN、UDIM、 VSW 和 VOUT)? 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在以下说明中、我将需要加电激活阈值的通道称为异常通道 、或以其他方式 称为正常通道。

    正常通道波形为:μ s

    异常通道波形如下所示:μ s

    加电后、异常通道的波形类似于该:

    谢谢!

    此致、

    Shaoqin.Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaoqin、

      设备似乎正在尝试启动、但已尝试多次、失败。 您可以尝试使用更高的电源电压并将 C25替换为1uF、然后使用异常器件重试?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    目前我没有合适的更高电源、产品工作电压固定为48V、所以我想尝试在不改变输入电源的情况下解决这个问题。

    我尝试将 C25更改为1uF、但它不起作用。 然后我尝试移除 C16和 C25、器件异常的可能性降低、但有时仍然会发生。   启动 顺序似乎有一些问题?

    此致、

    Shaoqin.Zheng




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaoqin、

      您可以尝试增加 R7并减少每个灯串的 LED 计数、然后重试。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我做了很多测试、将 R7从4.99k Ω 增加到15k,、并将每个灯串的 LED 计数和 LED 正向电压降至至少20V、 但 Probem 仍然存在。

    我想知道移除 C16/C25后问题的可能性是否下降是由于 C16和 C25影响  UDIM 上升时间?

    此致、

    Shaoqin.Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaoqin、

      C16和 C25不应对 UDIM 引脚上电产生太大影响。 但您可以尝试移除或使用非常小的电容器进行测试。

    BR

    肖恩