Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
您好,
使用 tps92641 LED 驱动器时出现一些问题:
1、工作条件:
1) 1) 我们使用10个 TPS92641驱动器通道来驱动10个 LED 通道,每个通道可单独控制;
2) 2) 每个驱动通道的颜色不同、相应 LED 的正向电压也不同。 因此、每个驱动器通道的最大电压将有所不同;
3) 3) VCC 输入48V;
4) 4) 每个通道有12个灯串、每个 LED 的最大正向电流为350mA、总最大电流约为2.1A;单通道驱动电压的最大电压范围为27~40V;
5) 5)调光方法是模拟信号调光;
2、问题描述:
每次上电后、某些通道可能在低调光水平下没有电压输出。 需要将调光电平设置为高电平才能实现电压输出。 一旦有电压输出、控制信号就会更低、以实现电压输出。 此问题似乎需要加电激活阈值。
例如、上电后、调光电平在1%到9%之间没有电压输出、需要将调光电平调整为10%以输出电压。一旦有输出、调光电平就低于10%亮度、 并且存在电压输出。
每个 PCB 板中存在此问题的通道分布是随机的。 在电路板的某个通道出现后、通常会连续出现。 但激活阈值有时会发生变化。
我们发现、在上电之前、将有问题通道的调光电平设置为0%、然后再加电、SW/HG/LG 引脚没有信号输出;调光电平超过上电激活阈值之前、没有输出。
是否有解决此问题的建议?
此致、
shaoqin.zheng