请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 您好!
您能否验证下面的原理图。
设计关键要求:
1. VSUPPLY 是3节锂电池(9V - 12.6V)、可能达到14V
2.输出电流:10A 持续电流。
下游直流/直流为 TPS62135RGXR (VIN:2.5V 至17V)。
4. OVP 设置为16.2V,电池监控比设置为16。
所需的保护包括反极性、反向电流、OVP。
谢谢
维拉伊