This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:电感器选择

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963768/lm61460-inductor-selection

器件型号:LM61460

大家好、

我收到了客户关于电感器选择的问题。

d/s 表示"电感器的饱和电流额定值必须至少与高侧开关电流限值 IL-HS 一样大"。 因此 、如果占空比小于图19中的35%、我认为客户需要选择饱和电流至少为11.5A 的电感器。  我认为饱和电流的定义因电感制造商而异。 饱和电流是否与正常电感值小于30%? EVM 似乎采用 Wurth 的74439346047、额定电流为7.4A、Isat 为14.7A (<30%)。

客户的状况

VIN=24V、VOUT=3.3V、Iout=4.5A。 L=3.3 μ H。

由于空间限制、客户无法使用大尺寸电感器。 但是、当它们尝试满足11.5A 电流以支持短路保护时、电感器尺寸会变大。  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    如果客户的电源条件以小于50%的占空比运行、则电感器选择应遵循公式11。 您是否知道它们的工作频率是多少、以确认3.3uH 适合它们的设计?

    在任何情况下、当占空比接近0%时、电感器的饱和电流额定值至少应为11.5A (最大高侧开关电流限制)。 如您所述、LMZ61460EVM 使用 Wurth 的74439346047电感器。  

    饱和电流通常被视为电感水平下降特定量的电流。 我认为您可以假设采用 Wurth 电感器14.7A 的饱和电流、使电感器典型值降低了4.7uH 的30%。  

    客户可以接受的确切空间禁忌(长 x 宽 x 高)是什么? 我猜所提到的值电感器对于其设计标准来说太大了?

    此致、

    Jimmy